This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:C5517 TRM 的说明

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628933/tms320c5517-description-of-c5517-trm

器件型号:TMS320C5517

您好!

我对 C5517 TRM 描述有疑问。

在 C5517 TRM (SPRUH16B)第141页"1.7.5.2外设复位控制寄存器(PRCR)"中、
图1-61中似乎有拼写错误。

在图1-61中、它说 PRCR 寄存器的位[6] McBSP_RST 是"只读"。
这是否意味着不能通过向 PRCR 位[6]写入1来复位 McBSP?
还是只是一个拼写错误、位[6] McBSP_RST 是读取和写入位字段?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您认为是正确的、请参阅第1.7.5.2节中的说明:
    '向该寄存器中的任何位写1都会启动相关外设的复位序列。 相关外设将在 PSRCR 寄存器中设置的时钟周期持续时间内保持在复位状态、在此期间不应访问它们。 读取该寄存器将返回相关外设复位信号的状态。 换言之、轮询可用于等待复位取消置位。"

    您可以使用每页左下角(或右)的链接提交文档反馈。

    此致、
    Yordan