请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 尊敬的香榭丽舍
我的客户希望使用 McASP 作为音频输入的主设备、并通过 McASP 的 ACLKR 生成音频时钟、以便 从 BT 模块获取44100Hz、16位 I2S 音频信号。 此外、AHCLKR 中没有时钟输入、因此 AUXCLK 应该被用于时钟源。
要在 ACLKR 引脚中生成时钟以在 McASP 中使用 PLL 的 AUXCLK 获得44100Hz 16位 I2S 音频样本、中的 OSC 时钟是否有任何限制?
例如、对于44100Hz 16位 I2S 音频输入、在 OSC IN 中输入24MHz OSC 是否正常?
或者、在44100Hz 频率下、应该在 OSC IN 中使用22.5792Mhz?
当22.5792Mhz 将在中的 OSC 中使用时、C6748的其他 PLL 系统中是否存在任何赝像?
谢谢、此致、
SI