主题中讨论的其他器件: TPS650250
工具/软件:Linux
您好!
我们使用基于 BealgBone Black 的定制板、
我尝试 使用命令通过 omapconf 获取 OPP、如下所述
/omapconf show pwst
但 OPP 列显示“未找到”
但是、当我在 Beaglbone Black 上运行同一命令时、我会得到这些值。
我附加了文件、其中包含两个电路板的上述命令输出。
实际上、我想验证 eMMC 时钟。 我从 sysfs 中获得52MHz 的时钟速度、 从 TRM 中、它固定为48Mhz、但它也提到48Mhz @ OPP50
我不确定 OPP 是否适用于 AM335x 的 eMMC 或 OPP。
现在、我想知道 OPP、以便我们能够了解我们为 AM3352设置的最大 eMMC 时钟是多少。
# cat /sys/kernel/debug/mmc1/ios
时钟: 52000000 Hz
VDD: 20 (3.2 ~ 3.3V)
总线模式: 2 (推挽)
芯片选择: 0 (无关)
功率模式: 2 (开启)
总线宽度: 3 (8位)
时序规格: 1 (MMC 高速)
信号电压: 0 (3.30V)
谢谢、
此致、
Ankur