This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM3730:DM3730

Guru**** 2579635 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621583/linux-dm3730-dm3730

器件型号:DM3730

工具/软件:Linux

大家好、

根据随电路板一起提供的快速入门指南、我尝试通过 SD 卡引导 AM/DM3730、但当我插入 SD 卡(随电路板一起提供)时 板载开关它只是接通电源、但即使我使用 SW4检查、也不会进行引导、根据快速入门指南、它非常好。

我在 Ubuntu 10.04主机上安装了 SDK、如何通过其他方式继续引导

在 NFS 引导中、什么是交换机配置以及如何知道板的 IP 地址、在板上写入的内容是 MAC 地址、这意味着板的 IP 地址

Android SD 卡甚至面临相同的问题(随电路板一起提供)

如何继续 USB 引导请指导我完成此操作

正在等待正重放

此致、

Hussain