请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
您好!
我将 AM355x 用于我的项目。
我需要根据原始值计算 ADC 电压。
$ cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage2_raw
3360.
如何将该原始值转换为电压?
目前、我使用以下公式来测量电压
电压=原始值(3360)/((2^12)- 1)/1.8 (基准电压)
电压= 1.47
我的方式是正确的吗? 如何确定结果是否准确?
有人能帮我进一步。
谢谢你