This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C31:怀疑 tms320c31的默认逻辑状态

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634286/tms320c31-doubt-in-default-logic-status-of-tms320c31

器件型号:TMS320C31

您好!

我只是想知道 TMS320C31上电时,它的所有 IO 的状态是什么?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在器件数据表中的表 TMS320C31和 TMS320LC31终端功能中看到引脚的复位状态(www.ti.com/.../tms320c31.pdf)
    例如、让我们看看第一行(数据端口) D31--D0焊盘。 您可以从列类型中看到、数据端口可以配置为输入/输出/Z (高阻抗状态或换句话说、安全模式)。 然后、在信号为 Z 类型的列条件中、您可以看到当数据端口输入时、焊盘的复位(加电)状态为 S (高阻抗)、当配置为输出时、其状态为 H (逻辑低电平)、在最后一种模式下、其默认状态为 R

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yordan、

    实际上、我想知道、当 C31上电以及开始执行之前、数据端口(D31-D0)的状态是什么。 因为在开始执行之后、它会进入我已配置输入或输出的已知状态。

    此致

    Umer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请紧急、

    我想知道、当 C31上电以及在开始执行其第一条指令之前、数据总线(D31-D0)、地址总线(A0-A13)和控制信号的状态是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这款器件已使用了20多年、但遗憾的是、如果在线文档中未涵盖该器件、我们可能无法就此提供任何指导。
    我会试着询问是否有人熟悉这一点、但我没有希望。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Mukul

    请尝试了解、

    此致

    Umer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我曾尝试询问过、但很遗憾、由于该器件是一个很旧的器件、因此无法找到任何对此器件了解或实际操作的人员。
    通常与一些其他专家讨论这一点、
    如果这是应用多个复位周期的情况下的问题、通常会对数据线进行三态处理。
    根据复位引脚的状态和我们所讨论的时钟周期数量、地址可以是三态的或被驱动至复位矢量。
    如果您在最初讨论的是没有/很少时钟、那么在所有情况下都很难确定、那么如果您谈论欠压或快速上电/断电情况、情况也是如此。


    这是我能就此提供的最好和唯一的指导。

    很抱歉、这没有太大帮助。
    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的一位同事能够从 附于…的1994年用户指南(第6-18页)中找到一份硬拷贝

    “启动时,TMS320C3x 处理器的状态未定义”。

    “RESET 置位低电平10个或更多 H1时钟周期,以保证系统复位

    请参阅随附的快照。