This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:自定义板上的 U-boot 失败

Guru**** 2586415 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621667/linux-am3358-u-boot-fails-on-custom-board

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

大家好、comunity、

我有一个带有 AM3358的定制板、类似于 BeagleBone Black。唯一的主要区别是 Micron MT41K256M16TW-107 IT:P、而是我 BBB 上的 Kingston D2516EC4BXGGB。

我遵循了启动技巧、可以通过 UART0实现'C'的稳定输出。 插入包含图像"3.8.13-bone70"的 SD 卡后、uboot 在 DRAM 处停止


U-Boot 2015.01-00001-gb2412df (2015年1月29日- 15:01:06)、编译:Jenkins-GitHub_Bootloader-Builder-105 看门狗已启用 I2C:就绪 DRAM:512 MiB

我是否必须编辑 uboot、因为页面"//processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Linux_Training:_Tuning_the _ddr3_timing_on_BeagleBoneBlack"上的 RAM 不同? 我想 Micron RAM 是兼容的?!

非常感谢你的帮助。

此致

Eric Schmieder