This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:UDP 吞吐量问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621553/am3352-udp-throughput-issue

器件型号:AM3352
Thread 中讨论的其他器件: WL1831

您好!

我们在 AM3352BZCZ30和  AM3352BZCZA100之间遇到 UDP 吞吐量问题

从下面的吞吐量报告中、我们发现 TCP 吞吐量结果几乎相同、但 在 AM3352BZCZ30上、UDP 吞吐量结果要差得多。  

 AM3352BZCZA100上的 CPU 负载平均 值约为0.83、0.66、0.49、但  AM3352BZCZ30上的 CPU 负载平均  值约为2.63、1.49、0.95、

我们找不到任何与 UDP 吞吐量 和 AM3352 CPU 频率相关的官方报告。

TI 能否就此结果发表官方评论? 是否如预期的那样?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种 Linux 版本? 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide 以比较您的1GHz 结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    我们为项目安装了"ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-01.00.03-linux-x86-Install.bin"。 Linux 版本为"Linux AM335x-EVM 3.14.43-g875c69b"。 实际上、吞吐量报告针对 TI WL1831 (R8.6SP1 WiFi 驱动器)。 您提供的链接似乎没有与使用 AM3352BZCZ30和 AM3352BZCZA100测试的 WiFi 吞吐量相关的信息。 AM3352BZCZ30和 AM3352BZCZA100的 MMC 总线性能是否相同?

    谢谢。
    Kelly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、您没有指定这是您最初发布的 WiFi 吞吐量。 否、wiki 链接用于有线以太网吞吐量。 我们没有有关 WiFi 吞吐量的数据。 您可以在 WiLink 论坛上提问: e2e.ti.com/.../307 他们的专家可以提供更多信息。 从 MMC 的角度来看、所有 AM335x 器件都是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    感谢您的帮助。 我会将问题发布到 WiLink 论坛。 事实上、您给我正确的方向、那就是 MMC 不是问题的关键。

    非常感谢。
    Kelly