This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2G02:K2G 支持 XDS510 USB 仿真器?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635316/ccs-66ak2g02-xds510-usb-emulator-supported-for-k2g

器件型号:66AK2G02

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户有 一个 XDS510 USB 仿真器、他们想知道它是否可用于 K2G。

我知道 K2G EVM 上提供了板载 XDS200仿真器。 他们将在 EVM 上使用它,但他们的定制板如何使用?
EVM 技术参考手册说明 K2G 支持 XDS510。 请查看:

www.ti.com/.../sprui65.pdf
2.2.2用于连接外部仿真器的 MIPI 60引脚接头

但我在 CCSV7.1上找不到相关的目标配置:

你能建议吗?

此致、
Naoki Kawada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    我可以在 CCSv7.1中的 Blackhawk USB510L 仿真器下看到66AK2G02器件:

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的信息。

    好的、您说 XDS100类仿真器支持 K2G、但对于 Spectrum Digital`s、可能不支持 K2G。  我`ll 向客户提出同样的建议。

    此致、
    Naoki Kawada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki、

    >>好的,所以你说 XDS100类仿真器支持 K2G,但是对于 Spectrum Digital`s,可能不支持 K2G。 我`ll 向客户提出同样的建议。

    我怀疑您是指 XDS510类仿真器、对吧?

    Spectrum Digital XDS510USB 在调试 Cortex A15和 PRU 内核时具有严格的限制、因此它们的配置已从 CCS 中删除。 Blackhawk 单元没有这些限制。

    尽管如此、请记住、XDS510类调试探针已从我们的第三方停产、目前重点关注 XDS200或 XDS110等现代类。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    [引用 user="desouza">我怀疑您是指 XDS510类仿真器、对吧? [/报价]

    是的。

    [引用 user="desouza">Spectrum Digital XDS510USB 在调试 Cortex A15和 PRU 内核时具有严重限制、因此它们的配置已从 CCS 中删除。 Blackhawk 单元没有这些限制。 [/报价]

    好的、非常感谢您提供的信息。

    [引用 user="desouza"]
    尽管如此、请记住、XDS510类调试探针已从我们的第三方停产、目前重点关注 XDS200或 XDS110等现代类。 [/报价]

    我完全同意你的意见。 我`ll 他们使用较新版本的仿真器。

    此致、
    Naoki Kawada