This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:EtherCAT 从站时钟架构

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, AM3359, TMDXICE110, TMDSICE3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635813/am3359-ethercat-slave-clock-architecture

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件:AMIC110TMDXICE110TMDSICE3359

你(们)好

AM3359/AMIC110 (EtherCAT 从站控制器)和以太网 PHY 是否应使用相同的时钟源进行 EtherCAT 通信?

 TMDSICE3359和 TMDXICE110中的实现方案与 w.r.t 时钟架构完全不同。

您是否有关于 EtherCAT 从站控制器使用 AM3359/AMIC110的时钟架构的建议/指南?  

注:-我看到 Beckhoff 提供的 EtherCAT 从控制器指南-第5页

此致

变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TMDSICE3359和 TMDXICE110板都支持 EtherCAT 从站、因此您可以选择适合您的设计的时钟生成方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Biser

    感谢您的回复。 我知道 TMDSICE3359和 TMDXICE110板都支持 EtherCAT 从站控制器。

    性能是否有差异?

    Beckhoff 建议采用一种计时方式、TI 是否推荐采用任何一种首选的时钟生成方式?

    此致
    变阻器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun、您好、建议使用单个时钟分配电路(例如 CDC913E)替换 PHY 和 SoC 的三个单独晶体、以确保双 PHY 并最大限度地减少相位抖动。

    这通常通过使用外部时钟缓冲器来实现。

    我们有一个参考 TI 设计(TIDA-00299)、它可能是 AMIC110和 EtherCAT 的良好参考。

    谢谢、

    Paula