This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:运行预构建的二进制文件

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621031/linux-processor-sdk-am335x-running-pre-built-binaries

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我已安装 Linux RT SDK 并使用 SD 卡进行引导。 如何运行 ICE 板的预构建二进制文件?

我已经设置了 minicom,在引导时,主板要求登录,因此我认为引导成功。

我在 home/user/ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-04.00.04/board-support/u-boot-2017.01+gitAUTOINC+9fd60700db-g9fd60700db/examples/standalone 中有 hello_world.bin 文件。

如何运行此.bin 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    paramesh 您好!

    您可以分别通过 xmodem、Ymodem、zmodem 或 Kermit 来加载 hello_world.bin、方法是使用给定的 CONFIG_BALTERNAL_LOAD_ADDR 偏移量0x80300000来启用 loadx、loady 或 loadb、并使用 GO 命令执行程序。

    此致、
    Kemal