This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2HG:使用 VAYU TDA2x EVM 板无法获取视频(修订版 H)

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628441/linux-tda2hg-not-getting-video-with-vayu-tda2x-evm-board-rev-h

器件型号:TDA2HG

工具/软件:Linux

您好!

我们在参考板上运行 Vision SDK 示例应用时遇到了一些问题、

我们遵循 VisionSDK_LinuxUserGuide v03.00.00中的构建指令, 并使用 Vision 应用板(修订版 D)在 VAYU TDA2x EVM 板(修订版 H)上进行了测试。

能够从 SD 引导并检测连接的摄像机。 脚本 camnodes.sh 和 vision_sdk_load.sh 已成功执行。 我们还将获得有关运行 app.out 的用例菜单。
但在任何单摄像头/多摄像头用例的 HDMI 显示器中都无法获得视频。 TI 标识和 CPU 核心使用栏正在显示。

请查找随附的错误日志。

e2e.ti.com/.../vayu_5F00_tda2x_5F00_evm_5F00_logs.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转发给视频专家以征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    捕获本身似乎不起作用。 从捕获统计信息中、它不捕获任何帧。  

    您能否再次检查为什么捕获不是捕获?

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Brijesh、
     
     我们刚刚按照 VisionSDK_LinuxUserGuide v03.00.00中的指令编译了 vision SDK。 对于在 VAYU TDA2x EVM 板中运行的 VISION SDK 参考代码、是否需要进行任何其他配置? 我们找不到为 EVM 板编译 VISION SDK 所需的任何其他配置、我们还需要参考其他文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    我们现在能够在 HDMI 显示器中获取视频。 之前解串器板和 vayu EVM 视觉板中的多路复用器设置组合不匹配。