This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMDXIDK5718:在捕获模式下使用 DMTimer

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621639/rtos-tmdxidk5718-dmtimer-use-in-capture-mode

器件型号:TMDXIDK5718

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

使用 BIOS V6.46.4.53在 IDK5718上对 Cortex A15进行即时编程。
在技术参考手册中、我看到定时器模块可以配置为捕捉输入。
当我转到 BIOS 配置 GUI 时、我找不到使用计时器作为捕获输入的可能性。
我错过了什么吗? 该函数是否没有 API?
如果没有、如何在不与 BIOS 发生冲突的情况下执行裸机操作? (定时器实例、中断生成...)。

此致、
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。