工具/软件:Linux
我的客户正在将其软件从 DM814x 和/或 AM335x 移植到 AM57xx 演示板、并询问:
我们有几个应用是使用稍旧版本的 GCC (4.x 版)编写的。
适用于 am571x-EVM 的最新 TI SDK 默认使用 Linaro GCC 6.2。
但是、它还具有 Linaro GCC 4.9 (以及其他):
构建@6e35408e8fa5:~/tisdk/build bitbak-图 层展示配方 gcc
警告:没有适用于以下各项的配方:
/home/build/tisdk/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_。bbappend
解析配方...完成。
===匹配配方:===
GCC:
meta-linaro-toolchain linaro-4.9
meta-linaro-toolchain linaro-6.2
Meta 6.2.0
META 5.4.0
meta-linaro-toolchain linaro-5.3
meta-linaro 工具链 linaro-5.2
很遗憾、将 GCC 切换到4.9无法在图像中生成(请参阅 bitbak_gcc.error 文件)。
此组合是否已由 TI 测试(即 Linaro GCC 4.9 + TI SDK 4.01 (Yocto Morty)?
希望有人可以提出一些工具链想法。
谢谢!
Blake