This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:MDIO 电平转换器

Guru**** 2585535 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619950/66ak2h14-mdio-level-translator

器件型号:66AK2H14
主题中讨论的其他器件:PCA9306TXS0102

您好!

在 K2H SOC 的 EVB 中 、PCA9306DCUT 用于对 MDC 和 MDIO 信号进行电平转换。  

请在下面说明与此相关的内容:

1)在 EVB 中、我注意到信号被赋予220E 上拉至2.5V 电源(VCC_2V5)、但 IC 的 VREF2引脚被连接至3.3V。 根据我的理解、VREF2必须被连接至2.5V。 将其连接到3.3V 是否有任何具体原因?

2) 2)使用 PCA9306DCUT 时、是否可以使用 MDC/MDIO 接口支持的最大速度?

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [报价]根据我的理解、VREF2必须连接至2.5V。 将其连接到3.3V 是否有任何具体原因?[/quot]
    查看 PCA9306数据表(www.ti.com/.../pca9306.pdf)第6.3节"建议运行条件"。 VREF1和 VREF2均在0V 至5.5V 电压范围内运行、请注意以下事项:
    "(1)为了支持转换、VREF1支持1.2V 至 VREF2 - 0.6V 的电压。VREF2必须介于 VREF1 + 0.6V 至5.5V 之间。有关更多信息、请参阅典型应用。"

    [引用]2)使用 PCA9306DCUT 时,是否可以使用 MDC/MDIO 接口支持的最大速度?
    应该可以支持接口的最大速度。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、
    虽然 PCA9306器件将全速运行为 MDIO 电压转换器、但我们发现路由可能会导致时钟信号出现一些干扰。 这在 K2H EVM 上已解决、但我们在 K2E EVM 上转到了更好的解决方案。 该部件是 TXS0102DCUR。 我建议您使用它来代替 PCA9306。 您可以下载 K2E EVM 原理图来展示其连接方式。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您提供的宝贵信息。

    我将四个以太网接口连接到单个 SOC。 那么、我能否将管理时钟和数据输出从 TXS0102并行路由到所有四个 PHY?  

    请建议是否有更好的方法将公共管理信号连接到四个以太网 PHY。

    谢谢、此致、

    Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    在 K2E EVM 中添加到上述查询后、TXS0102仅用于 MDIO 信号。 对于 MDC、 使用 SN74LVC8T245RHLR。 我可以对我的 case 使用相同的方法吗?

    此致、

    Madhu