工具/软件:Linux
你(们)好。
如果仍有人要写入 OMAPL138 SoC 上的 cfgchip 寄存器、请告诉我吗?
设备树中。
这是从 da850/dtsi 复制的
cfgchip:芯片控制器@1417c{
兼容="ti,DA830-cfgchip"、"SYSCON"、"simple-MFD";
reg =<0x1417c 0x14>;
USB_phy:USB-phy{
兼容="ti、DA830-USB-phy";
phy-cells =<1>;
STATUS ="禁用";
};
};
我想在 cfgchip3寄存器中设置 RMII_SEL 标志、以便可以在 EMAC PHY 中启用 RMII。
谢谢。