请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8148 工具/软件:Linux
您好,
我们将 DM8148 与 DVRRDK_04_01_00_02配合使用。
我 正在编写计时器驱动 程序, 需要在初始化计时器时禁用所有中断。
whet 是 禁用/启用 此 env 中所有中断的函数。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好,
我们将 DM8148 与 DVRRDK_04_01_00_02配合使用。
我 正在编写计时器驱动 程序, 需要在初始化计时器时禁用所有中断。
whet 是 禁用/启用 此 env 中所有中断的函数。
此致。