This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:如何从跳线或测试点获取"high"信号?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635591/tms320c5535-how-do-i-get-a-high-signal-out-of-a-jumper-or-test-point

器件型号:TMS320C5535

我希望能够从任何外设中获取来自 DSP 的"高"信号、我认为最简单的方法是 通过跳线终端、例如 JP1、JP2、JP3。。 或测试点、TP1、TP2等

有人可以帮助我完成这项工作吗? 我尝试在 TI 提供的现有语音识别代码上实施此功能、因此当 DSP "听到"短语"t i 语音触发"时、我可以通过上述任何外设获取该信号。

非常感谢您就此问题提供的任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Osmar、

    我已将您的问题转发给 C55x 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Osmar、

    在 C  :\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\demos\voice_ui_cloud\c5517下的最新 CSL 中、有一个语音触发器上的 LED 闪烁实现。 这是 XF LED 的切换、我认为这是 C5535 eZdsp 上的 DS2。

    //根据标志
    void setXF (int flag)
    {设置 XF
    uint16温度;
    
    //设置 ST1_55
    temp = CSL_CPU_regs->ST1_55;
    //清除 XF 位(位13)
    温度&=0xDFFF;
    //根据标志的值设置位13
    如果(标志!=0)
    temp |= 0x2000;
    //将其写回 ST1_55
    CSL_CPU_regs->ST1_55 =温度;
    } 

     C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\ccs_v6.x_examples\GPIO\CSL_GPIO_OutputPin11_Toggle 中还有一个 GPIO 切换示例、您可以在其中调用自定义函数来切换特定的 GPIO 引脚。

    Lali