This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:EtherCAT 从站支持

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377, AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621194/am4377-ethercat-slave-support

器件型号:AM4377
主题中讨论的其他器件: AM4376

我正在尝试在 AM4377和更便宜的 AM4376之间做出决定。  我看到的唯一显著差异是 AM4377的 EtherCAT。  是否有人知道这是 EtherCAT 从站支持?  或者只是一些特殊的硬件挂钩、使 EtherCAT 主站更容易。  我希望任何以太网器件都支持 EtherCAT 主站软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您答对了、这种差异仅涉及 EtherCAT 从站支持。 所有 AM437x 器件均支持 EtherCAT 主站。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  另一个问题:

    在大多数情况下、EtherCAT 从站接口 需要 ASIC 等定制硬件。  您是否知道 AM4377是否支持 EtherCAT 从站接口、除了 PHY 之外、没有其他硬件?

    Cliff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然可以。 低电平是在处理器中的 PRU-ICSS 硬件上实现的。 只需要一个外部 PHY。 请参阅此文档 :www.ti.com/.../spry187e.pdf