This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TDA3XEVM:从 SBL 切换 GPIO、Starterwave 示例提供不同的输出

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621444/starterware-tda3xevm-gpio-toggle-from-sbl-and-starterwave-example-gives-different-output

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:Starterware

大家好、

我从 Starterware GPIO 输出示例切换 GPIO3引脚18、得到了完美的方波信号。 当我尝试从 SBL ( PostIPUTESOC 函数中的 SBL_tda3x_main.c)执行相同操作时、方形信号有点弯曲。

从这两个位置调用相同函数的区别是什么?

BR、

Jho。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jho、

    您能否检查在这两种情况下是否都启用了 GPIO1的可选时钟。

    此致、
    Rishabh