This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:接入点模式下的 Michale MIC 故障

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621594/linux-michale-mic-failure-on-access-point-mode

Thread 中讨论的其他器件:WL1801MOD

工具/软件:Linux

您好!

我收到有关连接到 WiLink 接入点模式的客户端的 Michael MIC 故障消息。 Michael MIC 故障后,客户端将 断开连接。

MIC 失败的原因以及我们可以检查的任何 hostapd 或其他配置参数、以确保正确的客户端不会断开连接。

客户端在传输过程中不会发送非常大的文件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    您正使用哪款 TI 器件(如果有)?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WiLink MOD1801。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查找驱动程序错误日志。
    8月30日08:42:29 test01 user.warn 内核:[616.443325] wlcore:警告 Michael MIC 错误。 描述:0x2
    8月30日08:42:29 test01 demon.info hostapd:WLAN1:STA E4:46:da:05:C5:E9 IEEE 802.11:在接收到的帧中检测到 Michael MIC 故障
    8月30日08:42:29 test01 demon.info hostapd:WLAN1:STA E4:46:da:05:C5:E9 IEEE 802.11:在接收到的帧中检测到 Michael MIC 故障
    8月30日08:42:29 test01 demon.info hostapd:WLAN1:已启动 IEEE 802.11 TKIP 对策
    8月30日08:42:29 test01 user.warn 内核:[616.848612] wlcore:警告 Michael MIC 错误。 描述:0x2
    8月30日08:43:30 test01 demon.info hostapd:WLAN1:IEEE 802.11 TKIP 对策已结束
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    WiLink e2e 论坛支持 WL1801MOD。

    e2e.ti.com/.../307

    此致、
    帕维尔