This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:如何将 C6748ZWT DSP 内核与 AIC3206配合使用?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633350/tms320c6748-how-to-use-c6748zwt-dsp-core-with-aic3206

器件型号:TMS320C6748

我想将 C6748ZWT DSP 内核与 AIC3206编解码器配合使用。

但是、TI 网站上只有 AIC3106的示例。

因此、如果您知道如何一起使用或有示例、请告诉我。

枕形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指软件示例还是硬件示例?   

    对于硬件部件、您可以使用 McASP 接口将处理器连接到 AIC3206编解码器。  

    AIC3206产品文件夹中有很多应用手册:  
      


    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yordan。

    感谢您的快速回复

    我确认了您提到的页面。 但是、我不想在其中加入任何人。  

    我想知道如何连接 C6748和 TAS3206。 我下载了 Starterware 1.20.03.03、但只有 TAS3106的源代码。

    如果您有 C6748和 TAS3206连接的代码、或者您有任何想法、请告诉我。

    此致

    枕形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shion、

    我已要求软件团队进行详细说明。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinhyuk、

    有关采用 C67x 内核 的 AIC 器件的实现、请参阅此 TI 设计 www.ti.com/.../TIDEP-0099
    SDK 可在此处下载:
    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-OMAPL137

    示例位于此处:
    C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl137_4_00_00_04\demos\audio-preprocessing\realtime_demo_BIOS\omapl137

    希望这对您有所帮助。

    Lali