This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM5728 USB 3.0是否支持 OTG 模式

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621631/linux-does-the-am5728-usb-3-0-support-otg-mode

主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Linux

您好:

   AM5728 USB 3.0是否支持 OTG 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4205571:

    否、AM5728 USB 不支持 OTG 模式。 AM572x DM 和 TRM 中说明了这一点:

    AM572x DM -表3-1。 器件比较
    AM572x TRM -第24.7.1.2节不支持的特性

    在下面的 wiki 中:

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DWC3_User's_Guide

    我们支持 DRD (双角色设备)功能、其中单个端口可以是 USB 主机或 USB 设备、但我们不支持动态角色反转。

    此致、
    帕维尔