This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PINMUXTOOL:生成的文件特性请求

Guru**** 2568915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628459/rtos-pinmuxtool-generated-files-feature-request

器件型号:PINMUXTOOL

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们需要一个适用于 TI PinMux 的选项、该选项允许忽略特定外设信号的引脚选择或将其转换为警告的无效 IO 设置错误。 我目前正在使用 TI PinMux 工具、根据 TI 的 AM572x EVM 为我们的定制设计生成 PDK 电路板文件、并且根据 TI 提供的 IO 集、我们内部验证的引脚设置无效。 这只是一个问题、因为 PinMux 工具不会将错误引脚设置写入生成的 PDK 电路板文件。 添加了一个选项、让 TI PinMux 将这些引脚设置写入 PDK 电路板文件、尽管根据 TI 的 IO 集无效、但这将为我们节省大量时间和精力。

谢谢、

Matt Mckee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知 PMT 团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    您如何验证非 TI 标准 IOSet? 请详细说明一下吗? 哪个模块也是? TI 设计团队已对这些 ioset 进行了验证并进行了广泛的特征验证、以满足特定的时序标准。 我们不建议违反 ioset 限制、只是简单地说、这会从长远看破坏您的时间安排和 ioDelay。

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法详细说明、因为我不是该验证过程的一部分、但 TI 认为无效的选项模块如下所示:kbd、VIN3A 和 VOUT2。

    是否可以通过编辑 PinMuxTool 的源代码使 PinMuxTool 为冲突引脚生成条目? 如果您有任何关于为我们的电路板创建完整且正确的电路板源文件的建议、我将不胜感激。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    不是要更改工具、该工具按预期工作、因为在 IOSET 规格之外配置引脚是一个非操作。 更不用说 VIN 和 VOUT 了、因为您需要配置的手动延迟模式与它们的 ioset 紧密耦合。 您计划如何满足时序和延迟要求以确保器件正常运行? 请参阅以下摘录形式 DM:

    您为什么不关注区经理? 您是否有原理图设计限制或其他内容?

    谢谢

    Alex