This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4376:在运行时读取软件版本

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635649/rtos-am4376-reading-software-version-at-runtime

器件型号:AM4376
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!
我的程序是否有方法在 运行时读取 SYS/BIOS、PDK、NDK 等的版本?

我的程序必须显示应用程序组件的版本、我也要显示 TI-RTOS 组件的版本。

已安装的组件:
CCS 7.2
PROCESSOR_SDK_RTOS_AM437X 4.00.04
AM437x PDK v1.0.7
BIOS 6.46.05.55
xdctools 3.32.02.25_core

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于单个驱动程序、有一个版本定义文件。 例如、pdk_am437X_1_0_8\packages/ti\drv\gpioVer.h、它有一个字符串用于定义版本。 对于您感兴趣的所有 SYSBIOS、NDK、PDK、您可以在代码控件中添加版本文件。 然后在您的应用程序中打印此版本信息。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 Eric