This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2650STK:AES API/驱动程序问题

Guru**** 2586755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618523/linux-cc2650stk-aes-api-driver-issue

器件型号:CC2650STK

工具/软件:Linux

大家好、

教授正在使用 CC2650STK、并面临 Linux 和 AES 驱动程序的一些问题。 我已随此帖子附上报告文件。

有人可以帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

e2e.ti.com/.../7853.ROM_5F00_AES_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    有人可以帮我解决这个问题吗?

    提前感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 您是否曾尝试在 Simple Link 论坛中发帖?
    我不熟悉此器件或其 SDK。 通常、AES 驱动程序集成在内核中。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    否、我尚未在 SimpleLink 论坛中发布。
    您是否更喜欢在 SimpleLink 论坛中提出此问题?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我说过的、这里的人们既不熟悉器件、也不熟悉其 SDK、因此 SimpleLink 论坛将提供更好的支持。

    此致、
    Yordan