This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] am3359:从 SD 卡引导问题

Guru**** 2569055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627581/am3359-booting-issue-from-sd-card

器件型号:AM3359

大家好

我不熟悉此 Sitara AM335x 系列处理器。 我选择了0100XXXXXX110111b 引导模式(尝试从 MMC0引导)。 我可以在 SD 卡的时钟和 cmd 引脚上看到一些波形。 我们在3.3V 上运行 SD 卡。 有人能告诉我我还能检查哪些引导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SD 卡内容是什么? 您尝试引导什么操作系统? 这是定制板吗? 您是否在调试控制台上看到任何消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SD 卡内容是什么?
    Thread X 代码

    您尝试引导什么操作系统?
    螺纹 X
    这是定制板吗?
    是的
    您是否在调试控制台上看到任何消息?
    我们没有任何调试控制台。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、您使用的操作系统是第三方操作系统、TI 不支持。 请联系您的软件供应商以获取支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Biser

    我还使用 U 引导进行了检查。 但仍无法启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有调试控制台、我看不到我们可以做些什么来帮助您。 您有 JTAG 接口吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Biser

    我有 JTAG 接口、在仿真中、一切都是工作文件(我们还可以看到 LCD (480x272)显示屏)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您是否检查了仿真下的 R/W 到 SD 卡以验证硬件是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我会检查这个,然后回来
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看原理图。