This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:ISR 溢出基址采样时间太短

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635491/ccs-tms320c6713b-isr-overrun-base-sample-time-is-too-fast

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

我可以构建我想要的模型、而不会出现任何错误、但会发出一些警告。 我 也能够成功地进行调试。 在我加载.out 文件后、我 在控制台上看到此错误、显示  "ISR 溢出-基本采样时间太短"如何克服此错误? 即使 我 只是加载.out 文件、我也会看到此错误。 随附的是该文件的屏幕截图。 如果有人能帮我解决这个问题、那将大有帮助。 在输入时、我也无法收听任何音频。 我使用 CCS5.3和 Matlab 2016a 处理 C6713 DSK。 其他两种型号也是如此。   

谢谢你

Akshay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 请分享您使用的 SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yordan!

    感谢您将请求上报 给 RTOS 团队。 我已在 Simulink 中生成模型、并通过在 Simulink 的操作系统块中选择"None"来生成代码。 我只能在使用该选项时生成代码。 现在、SDK 的含义是什么? 我正在使用一 台 Windows 7机器、该机器具有 Matlab 2016a、Simulink 编码器8.10和 CCSV5.3、如果您需要任何其他详细信息、请告诉我。

    谢谢你  

    Akshay。