This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6630K2L:FFTC 中的浮点值

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635434/tci6630k2l-float-values-in-fftc

器件型号:TCI6630K2L

您好!  

我正在评估 TCI6630K2L 芯片中的 FFTC。 我有一个使用16位 I/16位 Q 整数值的示例。 我们使用的数据是32位浮点值。 由于我们不需要太高的精度、因此我们可以将这些值下调至16位浮点值。 是否可以具有 FFTC 过程浮点值? 如果是、在哪里可以选择告诉它您提供的数据类型?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、FFTC 基于整数16位 IQ 数据运行、我没有听说过浮点支持。 人们可能会寻找浮动实施来应对转型期间的数字增长。 FFTC 具有所谓的动态调节功能、可最大程度地提高动态范围并防止溢出。 因此、如果我是您、我会让 FFTC 以其自然整数方式进行动态缩放、但随后使用累加指数转换为 FFTC 之后的浮点值以进行进一步处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。  FFTC 对整数进行运算。   有关动态调节模式的更多信息、请从 TI.com 下载 SPRUGS2C、搜索"动态调节"。

     Dave