请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4372 主题中讨论的其他器件:TPS65218
您好、查姆斯、
我的客户对 AM437x 断电序列时间 要求有疑问。
我看到了 Sitara 产品说明书 5.13.1.3断电排序。
它不会及时写入请求。
其他文档、"使用 TPS65218为 AM335x、AM437x 和 AM438x 供电"
第8页 TPS65218的上电和断电序列。
序列断电时间大于加电时间。
问题
我们是否必须保留此图中所示的断电时间?
如果它与加电时间相同(例如2ms~4ms)、我们可以减小大电容器。
请告诉我。
此致、
新吉宇田