This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:出现 TSIP Tx 错误代码0x10的可能原因是什么?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618832/tms320c6678-what-are-possible-causes-for-tsip-tx-error-code-0x10-to-occur

器件型号:TMS320C6678

您好、香榭丽舍

与 TSIP U/G 不同、TX 错误代码表示 CIDF 剂量与 CIDA 不匹配。
那么、您能让我澄清一下导致失配发生的可能原因是什么吗?  

此致、
J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这在 UG 中进行了解释:错误代码= 0x10。 此代码表示中的配置标识
    传输的帧数据与活动中的配置标识不匹配
    背景。 附加信息是当前(活动)通道配置
    ID (CIDA)和传输的帧数据通道配置 ID (CIDF)。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定 发生的不匹配情况是什么。  
    您能更详细地解释一下吗?

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有任何信息吗? 我想知道不匹配会发生的情况。
    很抱歉、我想尽快收到您的信息。

    此致、
    J-Breeze
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Dose、有人帮助我吗?

    我已经阅读了 UG、我知道错误代码指示不匹配。  但我不确定为什么会发生不匹配。
    在帧传输期间是否发生了 CID 更改、而不是在下一个超级帧同步事件时发生?

    此致、
    J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要 TI 支持。 请尽快回复我。 此致、 j-Breeze
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、您好、 我仍期待您的回复。 您能告诉我有关 TSIP 错误代码的查询的当前状态吗? 此致、 j-Breeze
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当硬件检测到软件驱动程序写入的 CID 值与当前活动的 CID 值不匹配时、就会发生这种情况。 如果尝试更改通道映射与硬件不正确同步、则可能会发生这种情况。 必须在超级帧边界上更改上下文(以更新通道映射)。