This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:确认 SPICCR 上 RST 位的"图例"

Guru**** 2569105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627154/tms320c5517-confirm-the-legend-of-rst-bit-on-spiccr

器件型号:TMS320C5517

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
根据 TRM、SPICCR 上 RST 位的图例为"W-0h"。 因此、客户无法读取该位的值。 对吧?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我正在等待您的反馈。
    仅供您参考、当我检查 EVM 时、该位保留"1"值。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka-San、
    是的、这是一个只写位。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    感谢您的回答。
    我明白了!

    此致。
    Kaka