This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA746:J6EVM5777无法使用#39检测到 LCD;Processor SDK Linux Automotive 3.02.00.03'

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618506/linux-dra746-j6evm5777-could-not-detect-lcd-with-processor-sdk-linux-automotive-3-02-00-03

器件型号:DRA746

工具/软件:Linux

尊敬的 TI:

我的平台是 J6 EVM:CPU 板+JARM3+LCD (1920/1200显示屏/多点触控触摸屏评估模块应用板),

LCD 可以在 Android 模式下工作,但使用“Processor SDK Linux Automotive 3.02.00.03 ”时没有 LCD 输出。

===log===

[2.649430] ALSA 器件列表:
[2.652440]#0:DRA7xx-EVM
[2.655342]#1:HDMI 58040000编码器
[2.659200]#2:DRA7xx-JAMR3
[2.662974]正在等待根设备 PARTUUUUID=fdbf6cc2-02...

(笑声)

root@dra7xx-EVM:~ kmscube
正在尝试加载模块 omapdrm...成功。
未连接连接器!
无法初始化 DRM

===========

 使用 HDMI 时有图形输出。

如何使用 LCD?

谢谢。