This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6636K2H:从 LTE 速度路径切换到快速路径后、计数 C 不会自动增加。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635733/tci6636k2h-countc-does-not-increase-automatically-after-switch-from-lte-slowpath-to-fastpath

器件型号:TCI6636K2H

您好!  

我们正在 TCI6636K2H 上开发 LTE 堆栈。 目前、我们正在使用:

- MCSDK 3.1.4.7

-SYSLIB 3.0.9.0

-CGT 7.4.8

问题 LTE 路径切换速度缓慢到 fastpath。

切换到 fastpath 后、我们预计 SA 会自动增加 countC (安全加速器)、但这种情况并未发生。

我们使用 Netfp_addChannel()创建了速度路径,然后 使用 Netfp_switchChannelToFastPath()创建了用于 fastpath 的速度路径。

以前、当我们使用 MCSDK 3.1.2.5 + SYSLIB 3.0.7.0_eng 时、不会发生此问题。 我们仅在迁移到 SYSLIB 3.0.9.0后才发现此问题。  

我们的测试方案如下。

-创建 UE 上下文

-创建慢速路径

-通过慢路径发送2个数据包(countC:0、1)

-切换到 fastatph,初始计数 C = 2

-通过 fastpath 再发送2个数据包(预期计数 C:2、3)  (观察计数 C:1、1)

有人会帮我们解决这个问题吗?

提前感谢。

此致

董君利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan