This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:USB VID/PID 程序

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635657/am3352-usb-vid-pid-program

器件型号:AM3352

您好!

我很好奇 TI USB VID/PID 程序是否位于此处:

pdf,重定向至: http://software-dl-1.ti.com/dsps/forms/vidtrackerMature.html

也适用于 AM335x 处理器、当用作外设小工具时...??

非常感谢、

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    在页面顶部、我看到"C2000或 TM4C 微控制器 VID/PID 编号生成"。 这让我认为、您发送的链接不适用于 AM335x 器件。

    AM335x USB VID 和 PID 在出厂时已在 USB_vid_pid 寄存器中进行编程。 这是 TI 发布的 VID/PID、每个 AM335x 器件具有相同的值。 客户无法将此 VID/PID 用于自定义产品、因为它对其产品不是唯一的。 对于每个产品、VID/PID 必须是唯一的、因为这就是 PC 驱动程序软件知道所连接的器件和支持的功能的方式。

    编写内核中使用的 USB 驱动程序的人可能已经选择了另一个产品的 VID/PID、并设计了他/她的驱动程序以复制另一个产品的操作。

    客户应修改其代码以使用为其产品发布的唯一 VID/PID、而不是使用 TI VID/PID。

    如需更多信息、请参阅以下链接:

    e2e.ti.com/.../508137
    e2e.ti.com/.../297505
    e2e.ti.com/.../240563
    e2e.ti.com/.../312776

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_USB_Gadget_Parameter_Customization

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 谢谢你。 提供的链接似乎是最适用的链接: e2e.ti.com/.../297505。 无论如何、Sitara 似乎不适用于我询问的 VID/PID 程序... 尽管上述链接稍后会进行后续跟进、但这在某种程度上意味着 TI 可能还有其他选项。 如果是、请告诉我。 如果没有、再次感谢您的快速响应!

    Matthew