工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在使用 VoLib CID 组件来实现英国电信标准的访客 ID。 根据 VoLib 文档、应该支持它。
- BT SIN 227、CDS 呼叫线路识别服务
- BT SIN 242、CDS 呼叫线路识别服务
它在大多数情况下都能正常工作。 但是,实验结果表明,信道劫持时间必须大于170ms,这太长了。
根据 BT 规范、它应为 (80ms <通道劫持持续时间 < 262ms)
为了识别英国电信 CID、在 cidCtlMsg 中、ctlCode = CID_CTL_DTCT_BT 且前导码= 0。
您是否知道是否有其他参数可用于配置 CID 检测器的信道劫持时间?
谢谢、