This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:如何构建 DP83822 Linux 驱动程序

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621288/linux-am3352-how-to-build-dp83822-linux-driver

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

我正在考虑将 AM335x 和 DP83822与 Linux 配合使用。

我在网站上看到用于 DP83822的 Linux 驱动程序 phy.c 、也可以在 PSDK3中找到它。 然后、使用 tisdk_AM335x-evm_defconfig 进行编译时、会生成 phy.o。 我想我可以在 PSDK 中按原样使用它们。

http://www.ti.com/tool/ethernet-sw

drivers/net/phy/phy.c (phy.o)

请问我应该如何 构建 DP83822 Linux 驱动程序? 我是否需要更改配置文件、DTS 文件或其他内容? 请给我一些建议。

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazu、
    我指的是最新的 TISDK04.00.00.01。 如果您查看 drivers/net/phy/dp83848.c 并搜索 DP83822、您将看到驱动程序支持它。
    因此、您需要在 defconfig 文件中启用驱动程序、方法是添加:
    CONFIG_DP83848_PHY=y
    然后重建内核。
    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的快速回复。 我可以在 PSDK4的 dp83848.c 中找到 DP83822的说明。 我在 PSDK3中找不到它。 我将使用最新的 PSDK。

    此致、
    Kazu