请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM3358工具/软件:Linux
你(们)好
我们使用的是自定义电路板、它基本上来自 BeagleBone Black、具有 Sitara am3358处理器。
我发现、在10%的启动中、初始化了错误的时钟。
由于其他一些问题、我正在调查我们在内核驱动程序中使用的 usleep 延迟。
通过使用逻辑分析仪、我发现在10%的情况下、延迟10ms 仅为6ms 左右。
是否存在多个配置冲突?
非常感谢您的帮助。