This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:DDR3布线阻抗

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621430/am5716-ddr3-routing-impedance

器件型号:AM5716

您好、Sitara-TEAM、

在 AM571xIDK 中、您能否共享数据、地址和控制的 DDR3路由的特性阻抗?

提前感谢。

此致、

Gustaf Falk Olson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这在 AM571x 数据表 SR2.0修订版 D 的表8-7中给出。典型的单端阻抗为50Ohm、差分为100Ohm。