This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:从 PC 到 C6748 LCDK 的 USB 串行端口连接问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621235/tms320c6748-issues-with-usb-serial-port-connection-from-pc-to-c6748-lcdk

器件型号:TMS320C6748

我已收到新的 C6748 LCDK 套件。 我按照快速入门指南中的说明进行操作。 Windows 7 PC 上安装了串行端口驱动程序(COM5);我还将 Terraterm 设置为正确的波特率115200和8、N、1无串行设置。 PC 上的 COM5端口也完成了相同的匹配设置。

此外、DIP 设置正确、2、3、4打开、其余关闭。 但是、我在 TerraTerm 控制台上看不到任何响应(无字符)。 我已经尝试过电路板上的下电上电和复位、但没有任何工作。

请告知 C6748 LCDK 套件有什么问题?

谢谢

Iqbal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iqbal、

    请参阅我们最近添加的注释、因为电路板制造商存在质量问题、他们报告了其组件中 NAND 的闪存问题。 我们提供了重新刷新电路板的步骤:
    processors.wiki.ti.com/.../C6748_Development_Kit_(LCDK)

    检查电路板是否正常的另一种方法是配置 UART 引导并检查电路板加电时 BOOTME 是否显示在串行端口上。 要将引导开关 SW1更换为 UART 引导、请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../C6748_Development_Kit_(LCDK)

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rahul 的回应。 我现在已经建立了与 LCDK 的连接、我可以看到来自 FaceDetect 演示的消息。

    Iqbal