This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:捕获链路链框架

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/634389/tmdscsk388-capture-link-chain-framework

器件型号:TMDSCSK388

您好!

我使用的是 IPNC_RDK 3.9.0。

我确定摄像头链路帧的工作方式与 multih_tristream_fullfeature.c 中的相同

我将随附 pdf heree2e.ti.com/.../Camera-Link_2D00_Chain-Framework.pdf

我正在尝试创建一个捕获应用。 为此、我将尝试创建一个与摄像头应用类似的捕获链路链框架。 在捕获应用中、视频必须通过 GUI 进行流式传输、并且必须提供 SD Display Out。 哪些是应创建和连接的必要链接。

请提供指导。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关详细信息、请参阅 MCFW 文档。 对于您的自定义应用程序,您可以选择极少的链接来启动它:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ravikiran、

    我尝试在 multh_tristream_fullfeature.c 文件中构建捕获链接。 直到 GUI 流式传输

    捕获链接--nsf--IPC out--IPC in --ENC-IPC bits out -- IPC bits in --流式传输

    进入 multich_tristream_fullfeature 后、引导过程挂起。 您能指导我找到我缺少的内容吗?

    这是引导日志

    e2e.ti.com/.../log_5F00_test.pdf

    请帮助

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    它只需进行一些更改、我就获得了流链路 IP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了:)  

    如果遇到此类挂起问题,您可以在每个链接之后放置虚拟同步,以确定以前的任何链接是否会导致问题:)