This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:生成多个 GPIO 中断

Guru**** 2587105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621302/ccs-multiple-gpio-interrupts-generation

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6455

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

 我正在使用 TMS320C6455 DSP。 我们正在使用 GPIO3和 GPIO5中断。我在程序开始时分别执行两个中断的初始化。中断生成代码将处于 while 循环中,因此 两 个中断都应连续出现。 但只有一 个 ISR 正在运行。另一个 ISR 不会连接。原因可能是什么?

如果我每次在收到中断前都初始化、两个中断都在服务。当我在开始时只初始化一次时、只有一个 ISR 正在运行。但两个事件都在生成。如果一次出现两个事件 、则会错过任何一个事件? 一个事件正在维修、但另一个事件未在维修?您能帮助解决此问题吗?

此致、

Vaishnavi。