This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:如何从/etc/network/interface 配置静态 IP

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635800/linux-tms320dm8148-how-to-configure-static-ip-from-etc-network-interface

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是 Dm8148板。

我 想 从 /etc/network/interface 文件中为(eth0和 eth1)配置静态 IP。

如何将其配置为 eth0和 eth1?

此致、

Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、您好!

    请浏览下面的 e2e 线程、它也与 DM814x 器件静态 IP 设置相关。

    e2e.ti.com/.../606425

    此致、
    帕维尔