This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:M4上的电机控制

Guru**** 2569045 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627977/am5716-motor-control-on-m4

器件型号:AM5716
主题中讨论的其他器件:AM5706

您好!

让我谈谈用于电机控制的 AM571x/5706。

AM571x 支持 EnDAT。 但我看不到软件。

我看到了这个线程。

e2e.ti.com/.../2011135

我有2个问题。

(1) AM57x 的电机控制是否有更新? 完成该帖子。

(2)我想使用 Cortex-M4工作电机。
AM57x 中的 Cortex-M4是否具有功能?
你能给我建议吗?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    (1) AM57x 的电机控制是否有更新? 完成该帖子。

    >很抱歉,我不能 AM57x 系列具有与 AM437x 相似的 PRU 架构和类似的 PWM 功能。  它可以通过这种方式使用。 但是、PRU-ICSS-Drives 没有 AM57x 的电机控制示例。

    (2)我想使用 Cortex-M4工作电机。
    AM57x 中的 Cortex-M4是否具有功能?
    你能给我建议吗?

    >从架构的角度来看,M4具有执行应用程序的连接性。 然而 ,我们自己并没有探讨这一点。  我已联系我们更广泛的 TI 团队、了解我们是否可以利用相关应用来更深入地了解 M4在此类应用中的功能和限制。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David

    感谢你的答复。

    实际上、我们的客户需要像 EtherCAT 这样的用于电机控制和现场总线的单芯片解决方案。

    我认为 AM437x 具有此单芯片解决方案的功能。

    但 AM437x 可以通过 Cortex-A9和 PRU-ICSS 控制电机。
    我的客户不同意使用 Cortex-A9。
    因为 Cortex-A9不是良好的中断响应和高速缓存错误分流。

    我相信 AM5716/AM5706将是此单芯片解决方案的理想解决方案、
    如果 Cortex-M4和 PRU-ICSS 可以驱动 EnDAT 等电机。

    如果您为使用 M4的某些电机控制软件解决方案制作了一个平面、请告诉我。

    谢谢你。

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyasu

    感谢您的解释。 通知 Sitara 驱动器的所有通知以选择 http://www.ti.com/tool/PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 上 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-Drives 的通知我的最佳方法

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David

    谢谢!
    我明白了。

    此致
    高贵须