This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:如何在 Dm8148板中编写图像处理应用程序

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635063/linux-tms320dm8148-how-to-write-image-processing-app-in-dm8148-board

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是 Dm8148板、我想编写一个简单的图像处理示例、以便在我的主机上编译并运行目标板。

我的工具链是:-arm-2014.05-29-arm-none-linux-gnueabi-i686-PC-linux-gnu.tar.bz2

我的主机是:Ubuntu 14.04

我的图像是:- ezsdk_dm814x-evm_5_05_02_00_setuplinux

请为我提供步骤、如何编写一个简单示例、在目标板上交叉编译和加载以及运行 DSP 内核。

此致、

Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Manish Dabhi"]我的主机是:Ubuntu 14.04

    这不是安装和构建 EZSDK 的推荐主机。

    "此版本支持 Ubuntu 10.04 LTS 32位Ubuntu 11.10 32位 作为您的开发主机。 如果要创建虚拟 Ubuntu 映像、请按照此 wiki 页面上的说明进行操作。"

    [引用 user="Manish Dabhi"]我的工具链是:arm-2014.05-29-arm-no-linux-gnueabi-i686-PC-linux-gnu.tar.bz2

    推荐的工具链为:

    ARM-2009q1-203-ARM-NONE - Linux-gnueabi 

    以下是下载链接:
    http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/arm/portal/package4573/public/arm-none-linux-gnueabi/arm-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi.bin

    请查看此链接以了解更多信息。
    http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/ezsdk/latest/index_FDS.html


    [引用 user="Manish Dabhi"]请为我提供步骤,说明如何编写一个简单的示例以及在目标板上交叉编译和加载以及运行 DSP 内核。
    我建议您查看本指南:
    software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/ezsdk/latest/exports/DM814x_EZ_Software_Developers_Guide.pdf
    有一些在 DSP 上运行的演示。

    BR

    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的设置已完成,请告诉我如何在上面使用图像处理 API 以及如何在 eth0和 eth1命令中设置静态 IP。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用 Dm8148主板,请告诉我如何为 静态 IP 配置/etc/network/interface 文件 ?

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    root@dm814x-evm:~# ifconfig
    root@dm814x-evm:~# ifconfig eth0 192.168.1.2 up

    您还可以查看本指南:
    processors.wiki.ti.com/.../DM814x_AM387x_PSP_U-Boot

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

    此命令在引导 dm8148后工作正常。 但我想为 (eth0和 eth1)更改/etc/network/interface 文件中的固定静态 IP。

    此致、

    Babbelal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请打开 IP 问题的新主题。

    BR
    玛格丽塔