This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/66AK2H12:升级到编译器8.2.1时、我是否必须升级所有其他依赖项

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620523/compiler-66ak2h12-when-upgrading-to-compiler-8-2-1-do-i-have-to-upgrade-all-of-the-other-dependencies

器件型号:66AK2H12
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

我想从7.4.X 升级到编译器版本8.2.1

我是否还需要升级以下组件、如果需要、升级到哪个版本?

1. SYSBIOS (当前使用6.46.0.23)

2. XDCtools (当前使用的是3.32.0.6)

3.PDK (目前  为香农使用3.1.4.7 Hawking 1.1.2.6)

4. XDCtools (当前使用的是3.32.0.6)

EDMA3低电平驱动器(2.11.13.17)

6. code composer (6.1.3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiran、

    SYS/BIOS 和 XDCtools 应该可以使用该版本、但我将向 PDK 团队提出最终建议。 我已将您的主题移至他们的论坛。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiran、

    我们建议您使用捆绑在 Processor SDK RTOS 中的组件版本、以使用经过 TI 系统测试的工具和组件。 Processor SDK RTOS 的当前版本随编译器 CGT 8.1.3一起提供。 更新 DSP 编译器通常没有风险、但该组合尚未经过团队测试。

    请注意、从 CGT 7.4.x 到 CGT 8.x、只要所有代码都依赖于构建 ELF 二进制文件、就不能生成 COFF 二进制文件。

    此致、
    Rahul