This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:USB 从站支持

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628257/amic110-usb-slave-support

器件型号:AMIC110

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
我的客户希望将 USB 从设备功能与 AMIC110上的工业通信结合使用。 但 TI 不提供客户使用 PRU-ICSS 评估 USB 功能的 EVM。 那么、您是否有任何方法可以将其他 SDK (如 RTOS 的 Processor SDK)上的 USB 驱动程序移植到 AMIC110 SDK?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AMIC110 EVM 没有 USB 端口。 CPU 是 ARM A8、您可以参考处理器 SDK RTOS 4.0 USB 驱动程序中 AM335x 的 USB 主机和器件示例。

    此致、Eric