This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:DSP 音频示例项目中的 BUFLEN 更改

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/635780/rtos-am5728-buflen-change-in-dsp-audio-sample-project

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的香榭丽舍

我的客户无法更改 BUFLEN 大小以处理每个音频块22个样本、他们此时面临系统挂起。

除了在下面更改 BUFLEN 之外、您能否指导他们进一步修改哪些内容?

我的客户将 BUFLEN 值更改为以下值、并想知道应通过以下更改进一步更改哪些内容来实现22个样片音频块处理。

~~~~~~~~~~~μ A

在 audioSample_io.c 中、

行号 108.

#define BUFLEN                 (1024)/*帧中每个串行器的采样数 */

#define BUFALIGN               128 //缓冲区对齐以使用 L2缓存*/

~~~~~~~~~~~μ A

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。