This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:基于 ARM 的 H.265解码器

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621409/linux-am5728-arm-based-h-265-decoder

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

链接 https://www.ti.com/processors/dsp/libraries/am57x-video-codecs.html 指示可与 Processor SDK 一起下载 ARM 上适用于 AM57xx 的 H.265编解码器二进制文件、但我无法在下载的 SDK 中找到它。 您能给我指一下处理器 SDK 中的编解码器二进制文件和相关文档路径吗? 我们对此表示感谢。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看本指南:

    有用于 H265解码的 gstreamer 示例流水线。

    您可以在本指南中搜索 ARM H265 (HEVC)解码流水线。

    如果要搜索 H265用户指南、请访问/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/hevc-arm-decoder/01.00.00.01-r3/HEVC.D.ARM.01.00.00.01/ARM_001/Docs

    您也可以在已安装的 PSDK 中搜索 H265。

    BR

    玛格丽塔