大家好、我将 TMDSLCDK138用于我的应用。 到目前为止、我成功地使用 EDMA3和 McASP 将采样从编解码器传输到外部存储器、然后将它们发送回编解码器、而无需进行任何处理。
我想对样本应用对称 FIR 滤波器、为此我查看了 DSPLIB。 特别是、我下载了软件包 DSPLIB_C674x_3_4_0_0。
虽然它具有通用 FIR 滤波功能、但没有用于应用对称 FIR 的功能。 为什么? 我曾认为、原因可能与架构有关、使用此类 FIR 实现没有优势。
我没有使用任何这样或任何东西、这都是从头开始使用的代码、但我想优化 DSP 操作。
抱歉、如果这不是合适的论坛、请提前感谢。